This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1124180/iso1540-questions

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1640

您好专家、

客户对 i2c 使用 ISO1540、为了验证器件是否支持双向、他们进行了两次测试;

案例1:SIDE1连接到 PSE_I2C、SID2连接到 MCU_I2C

CASE2:SIDE1连接到 MCU_I2C、SID2连接到 PSE_I2C

很明显、没有通信问题。

您能否解释一下为什么低电平不同、低电平的时间周期也不同?  

此致、

Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    感谢您的联系。  

     您观察到的 ISO1540行为是预期行为。 为了在通道上实现双向性、ISO1540将具有不同的低电平电压值、具体取决于发送数据的方向( 在此处的 E2E 博文中对此情况进行了更深入的解释)。  当作为输出工作时、1侧通道将产生大约0.8V 的低电平电压、但当作为输入工作时、1侧通道将看到更低的电压。 在该器件的通道上观察到的低电平输出电压(VOL)值的确切范围可在数据表的"6.9 -电气特性"部分找到。   

    此外、我还想指出、器件的第1侧只应连接到1个节点、而不应连接到 I2C 总线上的多个节点。 2侧是器件唯一可连接多个 I2C 节点的侧。 请确保您的电路中存在这种情况。

    我在您的帖子中包含的波形屏幕截图中没有看到任何时间差异。 如果您希望我检查 波形的特定位置、其中存在时间差异、请告诉我。

    我还注意到您将 ISO1540用于此应用。 为了提高性能、我们建议使用 ISO1640。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Kenneth