This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:电压轨中的噪声

Guru**** 2995240 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121819/isow1432-noise-in-voltage-rail

器件型号:ISOW1432
主题中讨论的其他器件: ISOW7841

您好!

我们在 VDD 引脚、VISOOUT 和 Vio 引脚中面临噪声问题。 (测量值为-> 124mv、200mV、101mv、)、

VIO 引脚连接到仅输出40mV 噪声的1.8V 稳压器。  

我希望您查看我的原理图。  我 将发送 privet 消息的原理图。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢您的联系。  
    您能否确认我可以通过您用于创建 TI 帐户的电子邮件 ID 与您联系?

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao、

    感谢您的返款、

    我在 TI 发送朋友申请。 请接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aoop、您好!

    谢谢、我接受了朋友的请求。 谢谢、我期待查看原理图。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koteshwar Rao ,

    任何提升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢大家分享原理图。

    我已经看过原理图、大部分看起来都不错、没有什么需要担心的。 关于铁氧体磁珠的一个建议。 我看到您当前在器件 GND2引脚和 AISG_GND 之间使用0Ω Ω 电阻器 R1711。 建议在 VISOOUT 和 GND2线路上使用相同的铁氧体磁珠来滤除噪声、尤其是共模噪声。 这可能会改变您观察到的噪声、也可能不会改变噪声、但否则、我们希望您遵循这一通用指南、以便从 ISOW1432获得最佳性能。

    VDD 和 GND1引脚也是如此、但并不像 VISOOUT / GND2那样重要。

    如果去耦电容器不靠近数据表中建议的器件引脚、电源引脚上可能会产生更高的噪声。 我想回顾一下 PCB 布局、看看 PCB 布局中是否存在导致高电源噪声的任何问题。 请您分享 PCB 布局吗?

    另请务必分享您在 VDD、VISOOUT 和 VIO 上观察到的噪声波形。 我想知道您在这些引脚上观察到的噪声类型及其频率。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar Rao、

    请检查私人消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    感谢您分享波形。

    我看到波形显示随机顺序出现的随机电压尖峰、并且频率不固定。 看起来这些并不是由 ISOW1432生成的、而是由示波器探针拾取的噪声。 ISOW1432的任何开关噪声都是重复的、具有相同的频率和振幅。

    请参阅另一器件的输出纹波示例(ISOW7841)以供参考。 这是器件产生的噪声、具有重复性、在给定的负载条件下具有固定频率。

    请尝试使用不同的示波器探头或在不同的环境中进行测试、以降低外部源的噪声。 另外、请确保探针的接地连接到最靠近器件引脚的器件 GND、以获得最准确的无误差波形。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao