This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:关于 CSA 证书(测试报告)- IEC 60601-1

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1123866/iso7720-about-csa-certificate-test-report---iec-60601-1

器件型号:ISO7720

大家好、

 

查找以下两个部件号的 CSA 证书(测试报告)的 IEC60601-1;

ISO7720DR

ISO7721DR

 

我们的客户需要这些信息。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、  

    感谢您的提问。 我们确实拥有这些信息、但我们不希望在 e2e 上发布。 请 联系您所在地区的 TI 代表或 TI 客户支持中心(可在此处找到: 客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com) )。  

    如果您需要有关在何处请求此信息的进一步指导、请随时跟进更多问题。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    我还将通过电子邮件进行跟进。

    -Andrew