This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507是否可以在5V 至12V 电压下使用?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1123733/sn6507-can-sn6507-be-used-in-5v-to-12v

器件型号:SN6507

大家好、

SN6507是否可以在5V 至12V 电压范围内使用? 请按以下数据表使用

使用 Wurth 750319690、然后变压器旋转180度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的联系。

    是的、SN6507也可用于5V 至12V 的转换、变压器750319690可用于此电压配置、方法是在初级和次级之间交换变压器。 我是否可以知道所需的输出电流是多少?


    此致、
    Koteshwar Rao