This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7740:需要在 EN 引脚(引脚8)上添加 PU?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1122482/isow7740-need-to-add-pu-on-en-pin-pin-8

器件型号:ISOW7740

您好!

我只想说清楚:

我不需要/FLT 功能、但希望始终启用直流/直流。

是否需要使用上拉电阻器将引脚8 (EN/\fLT)连接到 VIO (引脚1)?

数据表中的图9.5声称已经有一个 PU 转 VIO (550k)

我想让引脚8保持断开状态。

EN-IO1和 EN-IO2可打开以启用输入/输出端口、它们也具有550k PU (内部)。

谢谢

Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathias、

    感谢您与我们联系并关注 ISOW7740。

    您的理解是正确的、包括 EN/FLT 引脚在内的所有使能引脚都可以保持断开状态以启用它们各自的功能块。 尽管这在正常运行条件下是可以的、但具有一个外部上拉电阻器(如4.7kΩ Ω)将使能引脚拉至一个很高的电平、并使这些引脚不受任何外部噪声的影响。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它完全满足了我的问题。 :-)

    此致

    Mathias