This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741FEDW

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7740-Q1, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121918/iso7741-iso7741fedw

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件: ISO7740-Q1ISO7740

ISO774x 数字隔离器在整个生命周期中的隔离故障率是多少?

Valerio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    很抱歉、您能详细说明一下您的问题吗?
    如果您要查找 ISO7741的 MTBF/FIT 信息、则可以通过输入完整的可订购器件型号在以下链接中找到此信息。 谢谢。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rao:

    非常感谢您的回复。

    我不是在寻找 MTBF/FIT 数据,而是在寻找隔离器设备“短路”或隔离栅之间电阻低的可能性。

    谢谢

    Valerio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio、

    感谢您的澄清。
    只要施加的电压不超过器件的隔离额定值、ISO7741的隔离栅就不会失效。 如果您打算在超出隔离额定值后询问器件是否发生短路或开路、则以下白皮书是一份详细讨论此主题的好文档。

    了解隔离器的故障模式(修订版 A)

    如文档中所述、有两种模式可导致故障发生。 对于故障模式1、当施加的应力超过器件额定值时、大多数器件将发生故障、输出可能短路或开路、但会是随机的且不可预测的。 对于故障模式2、其中一个裸片的局部故障不会损坏整个隔离栅、而是器件保持基本隔离。

    希望这能解答您的问题、如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢您的支持。 很遗憾,您的答案无法解决我的问题。 我熟悉所有的德州仪器(TI)文档和应用手册,例如:

    《数字隔离设计指南》

    了解隔离器的故障模式

    高电压增强型隔离:定义和测试方法

    利用可靠且经济实惠的隔离技术解决高电压设计难题

    实现高质量和可靠的高压信号隔离

     

    所有以前的文件只提供定性资料,我需要"定量"资料,例如:

    隔离器发生短路故障的故障率(λ)为:0.000196次故障/106 小时

    唯一提供一些图的文档是:ISO7740/ISO7740-Q1功能安全时基故障率。 但遗憾的是、隔离栅上没有关于短路故障的信息。

     

    我们非常感谢您在这个问题上提供的任何帮助。

    此致

    Valerio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio、

    感谢您的进一步澄清、这有助于我更好地了解您的请求。

    我们不会针对特定故障类型描述器件的特征、因此、我没有任何与隔离器发生故障的可能性相关的数据可供分享。 我们拥有的故障信息是针对整体故障率的信息、MTBF/FIT 涵盖了该信息。 所参考的功能安全文档提供了有关跨组件和功能块分布的故障的更多详细信息。 但是、所有这些仍然侧重于整体故障、而不是专门针对短路故障的隔离栅。

    我认为我们提供的故障相关信息是一个标准行业实践、很抱歉、我没有与隔离故障相关的定量数据。 如果我能为您提供任何其他帮助、请随时告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao