This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1122166/iso1212-iso1212

器件型号:ISO1212

我们使用 ISO1212组件进行24V 数字输出至5V 数字输出电平转换。

对于该应用、我们将使用 EJ2889模块。 EJ2889是 Beckhoff 的16通道数字输出(24V 直流、0.5A 输出)模块、也是接地开关模块、这意味着当数字输出通道(DO_x)处于"开启"状态时、它会接收 FGND。 因此通道状态将为"低电平"。

当数字输出通道(DO _ x)"关闭"时、相应通道将连接+24V 电源。 因此通道状态将为"高电平"。

为供您参考、我附上了原理图。

我们有一个有关 ISO1212的技术查询

  • 当数字输出为"高电平"(与+24V 上拉电阻器连接)时、数字输出模块的泄漏电流是否会对输出侧(OUT_1和 OUT_2)产生任何影响。

注意:EJ2889模块在所有输出通道中都有一个与+24V 电源连接的内部上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nafisa、您好!

    您好、Lakshmi、

    感谢您的联系。

    根据您提供的说明、我知道 DO x 将连接到 GND 或保持悬空(但内部上拉会使其变为+24V)。 当 DO_x 连接到 GND 时、ISO1212的相应输出将变为高电平。 当 DO x 保持悬空时、ISO1212中的相应输出将变为低电平。 我假设这就是您希望 ISO1212输出的方式。

    [引用 userid="516812" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1122166/iso1212-iso121212"]当数字输出为"高电平"(连接+24V 上拉电阻)时,输出侧(OUT_1 & OUT_2)是否会因数字输出模块的泄漏电流而受到任何影响[引用/引用]。

    这个内部上拉电阻将使 ISO1212输入上的有效电压接近0V。 因此、不应有任何泄漏电流流经器件、即使存在泄漏电流、它也不会影响 ISO1212的逻辑状态输出。 此外、ISO1212输入具有内部反向保护二极管、因此泄漏电流可以忽略不计。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao