我们使用 ISO1212组件进行24V 数字输出至5V 数字输出电平转换。
对于该应用、我们将使用 EJ2889模块。 EJ2889是 Beckhoff 的16通道数字输出(24V 直流、0.5A 输出)模块、也是接地开关模块、这意味着当数字输出通道(DO_x)处于"开启"状态时、它会接收 FGND。 因此通道状态将为"低电平"。
当数字输出通道(DO _ x)"关闭"时、相应通道将连接+24V 电源。 因此通道状态将为"高电平"。
为供您参考、我附上了原理图。
我们有一个有关 ISO1212的技术查询:
- 当数字输出为"高电平"(与+24V 上拉电阻器连接)时、数字输出模块的泄漏电流是否会对输出侧(OUT_1和 OUT_2)产生任何影响。
注意:EJ2889模块在所有输出通道中都有一个与+24V 电源连接的内部上拉电阻器。