This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:最大 VCM 电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1122086/iso7710-vcm-voltage-maximum

器件型号:ISO7710

我们计划使用 ISO7710隔离+3.3V 和-3.45V 信号。 我查看的是数据表、VCM 的唯一参考是交流电压的最大值为1200V。 您知道该器件的最大直流 VCM 电压是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的提问。
    我假设您打算在两个电路之间使用该器件、这两个电路位于两个不同的接地基准上、它们之间存在电势差。 如果是、那么 ISO7710可用于最大电压差为1500Vrms 或2121VDC 的应用。 该电压被称为数字隔离器的工作电压 VIOWM。

      数据表中针对 CMTI 测试条件列出的1200V VCM 是器件测试时的测试电压。  

    请确认这是否是您要查找的内容。 如果没有、请帮助澄清您的问题。  

    最棒的

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的、我们将使用两个不同的接地基准、您已经回答了我的问题。 感谢您的快速响应