This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501QDBVRQ1是否会替代 SN6501DBVR?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121773/is-the-sn6501qdbvrq1-would-be-replace-sn6501dbvr

你(们)好  

我遇到了一个问题、 SN6501QDBVRQ1是否会替代 SN6501DBVR? 我们有一个项目需要 SN6501DBVR、但 现在 SN6501DBVR 找不到库存、我检查 了 SN6501QDBVRQ1 数据表、它看起来功能相同。因此需要确认。  

谢谢你  

海迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heidi、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    是的、SN6501QDBVRQ1和 SN6501DBVR 是相同的器件、而 SN6501DBVR 则通过所有工业测试所遵循的标准测试和认证、而 SN6501QDBVRQ1除了标准测试和认证外、还通过其他汽车特定认证。 因此、SN6501QDBVRQ1无疑可用于代替 SN6501DBVR、而无需任何问题或更改。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有帮助