This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:变压器兼容性

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121487/sn6507-transformer-compatibility

器件型号:SN6507

大家好、  

美好的一天! 请在下面帮助我们检查客户的问题。

SN6507、它可以支持多少个隔离式变压器?

它可以支持4个变压器吗? 如果您需要原理图、请告诉我。

变压器。 请检查750316032、TX1-ZC1892-AED 和 TX1-ZB1445-CED 是否与此器件兼容。

随附了变压器的数据表。

 e2e.ti.com/.../750316032-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../TX1_2D00_ZC1892_2D00_AED-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../TX1_2D00_ZB1445_2D00_CED-_2800_1_2900_.pdf

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的联系。

    [~ userid="470463" url="支持/隔离组/隔离/f/隔离 论坛/1121487/sn6507-变压器 兼容性"]SN6507、它可以支持多少个隔离式变压器?

    它可以支持4个变压器吗? 如果您需要原理图、请告诉我。[/quot]

    SN6507可用于驱动多个并联的变压器。 SN6507可驱动的变压器数量没有特定限制、但受总输入电流限制。 如果多个变压器的总输入电流小于0.5A、则 SN6507在驱动它们时不会出现任何问题。

    请务必分享原理图、以便我们可以与变压器一起审阅这些原理图。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao