This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742:施密特触发器输入? 最长上升时间?

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121559/iso6742-schmitt-trigger-inputs-maximum-risetime

器件型号:ISO6742

您好!

ISO6742的输出对最大上升时间有任何要求吗?

还是施密特触发输入?

谢谢  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的联系。

    是的、我们大多数数字隔离器的输入都是施密特触发输入、包括 ISO6742。 确定输入是否为施密特触发输入的一种方法是查看输入阈值是否具有迟滞。 我将复制以下数据表的屏幕截图、其中显示了输入阈值以及迟滞。

    对 ISO6742输入的输入信号上升时间没有限制。 信号上升时间可以尽可能快或慢、没有上限或下限。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao