This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XSN6507

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121235/xsn6507

主题中讨论的其他器件:SN6507

SN6507和 XSN6507之间有何区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiril、

    感谢您的联系。

    "X"是预制器件型号 XSN6507、这是一个预量产版本、通常在器件完全发布之前提供、我们建议将其仅用于评估目的。 SN6507是生产版本、一旦器件推出、就会立即推出。 SN6507最近已发布、由于需求量大、样品目前似乎已缺货。 同时、出于评估目的评估 XSN6507样片是可以的。

    XSN6507样片将在库存持续之前销售、以后您将只能在网站上看到可供购买的 SN6507器件。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!