This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:CQC 认证问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121048/iso1050-cqc-certification-question

器件型号:ISO1050

各位专家、您好!

我对 ISO1050DUB CQC 认证有疑问。

应用手册(修订版 G)、则不存在 ISO1050。
https://www.ti.com/jp/lit/cr/szzq120g/szzq120g.pdf
另外,在数据表 P17中,有一个证书编号:CQC14001109541,但我们找不到它,它与上面的数字不同。

您能告诉我 ISO1050DUB 的证书状态吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo Akashi:

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。

    我们在 CQC 认证(修订版 G)的第68页上提供了 ISO1050DW 的 CQC 认证。

    我们没有针对 ISO1050DUB 的 CQC 认证、目前没有针对 DUB 封装获得 CQC 认证的计划。

    谢谢、
    Saleem Marwat

    应用工程师