This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721 IEC/EN62368-1报告

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1119763/iso7721-iso7721-iec-en62368-1-report

器件型号:ISO7721

您好、E2E、

UL 对 ISO7721FD 安全法规的答复如下
非光学隔离器件仅在符合 IEC/EN62368-1的情况下才能被接受。
如果仅不接受 VDE 0884、则以上是 TUV/RH 的要求
UL62368直接接受 UL 标准、Demko CB 62368只能使用符合 VDE 0884标准的材料、但如果要转移到 TUV、则不接受此器件。

您是否有此材料的 IEC/EN62368-1报告? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您的联系。

    ISO7721通过 CSA 认证符合 IEC 62368-1、对于 EN 62368-1通过 TUV 认证、请参阅 ISO7721数据表中的以下安全认证表。 您可以从 ISO7721产品页面下载所有这些证书、我在下面提供了 ISO7721产品文件夹的技术文档部分的直接链接。 谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISO7721#tech-docs


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    您能否帮助提供  IEC/EN62368-1的完整测试报告?  非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    认证机构并不总是提供完整的测试报告、有时也不需要额外费用。 请允许我检查我们可以共享的内容。 我能否通过您用于创建 TI / E2E 个人资料的电子邮件 ID 与您联系?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    当然 、请通过邮件向我发送报告、非常感谢。

    rock.shao@arrow.com