This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:如何解决此问题:D2对地短路

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1115204/sn6505b-how-to-solve-this-problem-d2-short-to-gnd

器件型号:SN6505B

尊敬的、当我使用 SN6505BDBVR 隔离式驱动变压器时,电路用于 BMS、 电源电压5V。大规模生产后,SN6505BDBVR  在 客户端损坏了3个。 经分析后 、SN6505BDBVR D2对地短路。 您能帮助分析此问题吗? 谢谢。

SN6505B 电路

D2 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您联系我们并分享原理图和波形。

    请查看以下我的评论并请求获取更多信息。

    1. 我想您提到的输入电源是5V、您能否确认所需的输出电压是多少以及施加的最大负载是多少?
    2. 您能否确认总共测试了多少件损坏的3件产品?
    3. 您是否看到所有3个端从 D2短路到 GND? 您是否知道 D1或 VCC 是否也短接至 GND?
    4. 在波形中、您能否说明3个通道- CH1 (蓝色)、CH3 (品红色)、CH4 (蓝色)?
    5. 我还注意到、原理图中有一个值为120Ω Ω 的电阻器 R5与100nF 电容 C8串联。 这是器件的去耦电容器、我们不建议将任何电阻与该电容器串联。
    6. 我们还建议在变压器引脚2上使用10µF μ F 或更大的大容量电容、以实现稳定的输入电源。 由于输入电源未得到充分滤波、因此 D1/D2引脚上可能出现输入端的瞬变、这可能会超过器件额定电压。

    请务必共享上述请求的信息、以帮助调试该问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    输出电压12.5V。

    3.VCC 短接至 GND、D1或 D2 短接至 GND。

    4.CH1 (蓝色)   、D2波形。

    从 系统时钟模式更改为 外部时钟模式、D2电压具有 电压峰值、  我们如何更改时钟模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的意见。

    正如我在之前的回复中提到的、请请求客户移除 R5并添加一个10µF μ F 的大容量电容器。 这很可能会解决该问题。

    关于外部或内部时钟运行模式、如果 CLK 保持未连接状态、则器件使用内部时钟。 如果 CLK 引脚被连接至外部时钟源、那么它将以连接的外部时钟的频率工作。 没有单独的时钟启用/禁用、CLK 引脚本身会检测并工作。 我看到客户原理图中的 CLK 连接了一些器件、请让客户断开 CLK 与其他器件的连接、它应该可以与内部时钟正常工作。

    请请求客户遵循提供的建议、并告知我是否有任何其他问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢。

     我们移除了 R5并添加了一个10µF μ F 的大容量电容器。

    当芯片启动时、我们发现在内部时钟切换到外部时钟期间出现 D2尖峰、D2出现尖峰的原因是什么?

    CH1 (蓝色) 是 D2波形。

    SN6505 EN、CLK 运行时序也许需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    在 D2波形的上升沿期间、您看到的尖峰是泄漏电感引起的振铃。 漏电感与 D2寄生电容形成谐振、导致该频率下出现振荡(通常远高于开关频率)。

    漏电感的原因可能很多、但我可以想到的两个原因是变压器设计差、漏电感高 、另一个原因是 PCB 布局差、由于走线或回路长、从而产生漏电感。 请与客户分享 PCB 布局、我可以查看其中是否存在任何明显的问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    您能告诉我启动时序和频率控制 关系的设计要求?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    该器件具有内部软启动功能、可将器件启动时间设置为数据表中规定的固定值。 这种情况无法改变、尽管它可能会根据输出负载条件略有变化。 这与内部或外部开关频率没有任何关系。 器件将以设计设置的频率(内部或外部)开始开关。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao