This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:客户需要 SN6505设计注意事项

Guru**** 2599175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1119805/sn6505b-customer-need-sn6505-design-considerations

器件型号:SN6505B

尊敬的 TI 支持团队。

客户的产品由 SN6505BDBVT 设计、已经有 MP 3年了、但当前电池出现了坏问题、客户已完成 FA、但 TI 说其 EOS 问题。

因此、客户需要了解设计的注意事项和一些测试报告、例如故障报告;

附件是供您参考的客户测试报告。

感谢您的 support.e2e.ti.com/.../SN6505_AF8247725F634F57EE959898E14F6F60_.pptxe2e.ti.com/.../TI_9F6C1A90_SN6505BDBVT-_4B6DD58B2D00_20220712.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cickey、

    感谢您与我们联系并分享客户测试报告。 您是否碰巧有英文测试报告?

    在设计基于 SN6505的解决方案时、需要考虑的关键因素之一是变压器设计。 变压器需要满足最小 Vxt 积(如下所示)和最小匝数比(如下所示)。

    SN6505数据表的第9.2.2节介绍了详细的设计过程、包括 LDO、二极管和变压器的选择。 它还列出了可与 SN6505搭配使用的许多示例变压器。

    客户还可以使用 SN6505产品页面中的软件工具来设计其变压器。 我在下面提供了指向该工具的直接链接。 谢谢。

    https://www.ti.com/product/SN6505B#software-development


    此致、
    Koteshwar Rao