This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:压摆率控制和占空比控制

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1119599/sn6507-slew-rate-control-and-duty-cycle-control

器件型号:SN6507

您好,

关于 这两个应用、 您能否帮助解释占空比控制为何需要添加输出电感器、而压摆率控制不需要添加电感器?  

https://www.ti.com.cn/lit/ds/symlink/sn6507.pdf

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您的提问。  

    在固定输入下、SN6507期望 Vin 为稳定、恒定的直流电。 在这种情况下、占空比固定为约50%、无需电感器。

    借助于宽范围输入、可使用 Rdc 和输出电感器来启用占空比控制。 SN6507将尝试通过 改变占空比来补偿非固定输入、以保持稳定输出。 有关设置占空比控制和电感器选择的更多信息、请参阅数据表的8.3.3。

    如果您的应用需要特定的压摆率、请根据表8-2设置 RSR。 转换率控制可在固定频率或可变频率模式下使用。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请联系我们。

    -Andrew