This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:两个 SN6505A 应用

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1118133/sn6505a-two-sn6505a-applications

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:SN6507

大家好、

您能帮我们客户解决问题。 我在下面公布了他们的询问。

我有一个输出3~4.2VDC 的器件。 我能否使用以下拓扑获得大约30~42VDC

输入电压为3VDC 至4.2VDC、而不是12VDC。我有两个问题需要回答

输出为200mA

变压器比率为1:10

变压器名称:750032051链接: https://www.we-online.com/catalog/datasheet/750032051.pdf

我有第二个问题

使用相同的拓扑、我有一个输出12VDC @ 1A 的器件。 我想将12VDC 隔离为输出双5VDC

第一个。 输入3~4.2VDC @ 200mA 预期输出30~42VDC

第二个。 输入12VDC @ 1A 预期输出5VDC 的双路输出

请参阅随附的文件:

e2e.ti.com/.../attachments_5F00_schematic.zip

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的联系。

    SN6505可支持高达5W 输入功率的电源解决方案。 但我看到客户的第一个请求是42V @ 200mA、是8.4W 输出功率、第二个请求是12V @ 1A 输入功率、是12W 输入功率。 这两个器件均超出了 SN6505支持的额定值、因此无法按原样使用该器件来满足这些要求。

    如果客户可以如下图所示添加外部 FET、则可以将输入电流增大到更高的值、并且仅受外部 FET 的限制。 SN6505仅支持高达5.5V 的输入电压、但以下方法使该解决方案可用于更高的电压、并且仅受 FET 额定电压的限制。 请参阅以下 E2E 帖子、了解有关此解决方案的更多信息和讨论。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/958704/12v-transformer-driver-for-isolated-gate-drive-power-supply-requirements/

    如果客户有任何疑问、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    这是客户的反馈。 感谢您的支持

    在回顾之前的原理图后、我想做一些小的更正。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我附加了一个更好的新原理图。 请忽略之前的原理图、因为它们有一些小错误、因此请使用我在此处所附的新原理图  

    注意: 12VDC 的电流为1A、3~4.2VDC 的电流为200mA

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您提供最新的原理图。

    [引用 userid="470463" URL"~支持/隔离组/隔离/f/隔离 论坛/1118133/sn6505a-two-sn6505a-applications/4145241#4145241"]  [/报价]

    此原理图对 SN6505的 VCC 施加了12V 电压、但 VCC 支持的电压为2.25V 至5.5V。 因此、不能将12V 输入直接施加到器件上。 我之前提供的 E2E POST 链接介绍了一种方法、您可以通过该方法修改 SN6505电路以仍然支持12V 输入。 请参阅该 E2E 帖子。 我还将为您提供另一个与12V 输入电源相关的 E2E 帖子的示例、请参阅下面的内容。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/906766/sn6505a-12v-12v-isolation-power

    [引用 userid="470463" URL"~支持/隔离组/隔离/f/隔离 论坛/1118133/sn6505a-two-sn6505a-applications/4145241#4145241"]  [/报价]

    此原理图是可以的、但输入端支持的功率级别不应超过5W。 我看到您提到了在3V 至4.2V 电源下、输入电流要求为200mA。 如果这是要求、则该原理图应正常工作、SN6505将能够在输入端支持该电流。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    谢谢! 以下是客户的回应:

    我一直关注 e2e 线程。 响应是正的。 关于3VDC~4.2VDC、工程师说可以正常工作、因此、我关于3VDC~4.2VDC 输入的最后一个问题是、它能否使输入电压加倍、如原理图所示?
    我用于在输出电压= 4 x 变压器次级匝数 x 输入电压时将输入电压加倍的公式
    即 T1最小输出电压= 4 x 2 x 3 = 24VDC
    T2最小输出电压= 4 x 3.9 x 3 = 46.8VDC
    T1最大输出电压= 4 x 2 x 4.2 = 33.6VDC
    T2最大输出电压= 4 x 3.9 x 4.2 = 65.52VDC


    对于12VDC@1A、我计划使用 SN6507、因为它接受3VDC~36VDC。 不过、我很难理解它是否可以接受1A 电流才能正常工作、而不会在运行过程中出现电流、因此、我是否可以向您发送一份电路设计原理图? 我尝试使用 TI 电源设计器、但也不支持 SN6507。

    如果您看一下 SN6507规格、开关电流限制(典型值)(A)为1.3、输出电流(A)为0.5、因此它在输入端是否支持1A 电流。 我将很快向您发送一份原理图、以便 SN6507更深入地了解该电路。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您分享更多输入。

    是的、只要功率和电流电平低于器件额定值、基于 SN650x 的解决方案就可以使输出变为四倍。 对于 SN6505、输入电流不应超过1A、输入功率不应超过5W。

    输出电压主要取决于变压器匝数比、SN6505不会直接影响。 请使用 SN6505数据表(第9.2.4.2节)中的以下公式计算所需输出电压的匝数比。

    SN6507支持0.5A 的输入电流、不支持1A 的输入电流。 由于 SN6507支持更高的输入电压、因此它还支持高达18W (36V*0.5A)的更高输入功率。 如果需要每个5V @ 1A 的双路输出、则12V @ 0.5A 的输入电压应足以获得每个5V @ 1A 的双路输出。

    请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    代表客户感谢您的支持。 您可以关闭此主题。

    此致、

    Jonathan