This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640二极管问题

Guru**** 2381680 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1119422/iso1640-iso1640-diode-question

器件型号:ISO1640

大家好、

由于双向功能的需要、我检查 ISO1640的1侧是否有一个二极管。 但为什么我们在2侧没有一个二极管?

此外、2侧是否还需要 Vref?

谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的联系。

    请参阅 ISO1640数据表的第8.5节、其中简要介绍了器件工作原理以及在 SIDE1上使用二极管和比较器的原因。 我将从数据表中复制下面的一个片段、以供您快速参考。

    [~ userid="505966" url="支持/隔离组/隔离/f/隔离 论坛/1119422/iso1640-iso1640-diode-question"]由于 双向功能的需要、我检查 ISO1640的1侧是否有一个二极管。 但为什么我们在第2侧没有一个二极管?[/quot]

    如上文所示的数据表片段所述、如果没有二极管和比较器、则会导致闭环、这是由两个单向内部通道的背靠背连接导致的、从而形成单个双向通道。 要断开此类闭环、需要使用二极管和比较器、您只需在 SIDE1或 Sid2上断开环路一次。 无需在两侧添加 doe 和比较器。

    [~引脚 userid="505966" url="支持/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1119422/iso1640-iso1640-diode-question"]此外,第2侧是否还需要 Vref?

    VREF 会给比较器产生迟滞、在使用二极管的一侧仅需要一次 VREF。

    我希望这能解决你的问题并作出澄清。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao