This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 验证 LED 灯调光器电路的原理图设计

Guru**** 2601835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1119001/verify-of-the-schematic-design-of-the-led-light-dimmer-circuit

您好!

我是 Chintan Gopani。 我们使用 Triac BTA12-600和 MOC3021以及过零检测电路和其他外设来设计调光器电路。 我们的应用是调暗美国的标准可调光 LED 灯具。 我们的应用基于美国市场。 我随附了设计文件以供审核。  我请求您安排与技术人员的电话、以改进设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chrintan、您好!  

    BTA12-600是一款 ST 器件、MOC3021是一款半模器件、不是德州仪器。  因此、我们无法对您的设计进行评论、您必须联系这些公司。   

    此致、

    ~Leonard