This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:器件型号 ISO7842DWWR 的要求外壳温度

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1118360/iso7842-require-case-temperature-for-part-number-iso7842dwwr

器件型号:ISO7842

大家好、

我们使用的是 ISO7842DWWR 器件、我们需要给定器件的外壳温度、因此请提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    感谢您的联系。

    器件的工作温度范围为-55C 至125C、器件的外壳温度预计与指定的工作温度范围相似。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    我注意到您的另一篇 E2E 文章实际上与 ISO7841DWWR 相关、不是重复的、抱歉。
    我在此 E2E 帖子中提供的答案同样适用于 ISO7841DWWR。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao