This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:CMTI 为480V VCM

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1118270/iso7741-cmti-at-480v-vcm

器件型号:ISO7741

各位专家:

CMTI 测试条件为1200V VCM、CMTI 规格最小值为85KV/us。

  

在480V VCM 下、我们是否有 CMTI (min)的任何数据?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    感谢您的联系。

    我们没有专门针对 VCM = 480V 的测试数据、但数据表中有关 VCM = 1200V 的索赔同样适用于 VCM = 480V 的情况。 谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao