This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:使用一个输出通道作为电路回路

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1118103/iso7740-using-one-output-channel-as-the-circuit-return

器件型号:ISO7740

您好!

我只需确保可以使用 ISO7740的输出通道之一作为电路回路(见下文)。 它用于打开/关闭 MOSFET 栅极驱动芯片、D1是栅极驱动芯片内部的仿真二极管。  

谢谢、

Kaiyu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaiyu、

    感谢您的联系。

    如果拉电流和灌电流低于数据表建议的工作电流、则不应出现问题。 请在下表中找到给定电源电压下推荐的输出拉电流/灌电流。 只要满足这些条件、就不应出现任何运行或可靠性问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao