This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答][H]器件建议和技术培训

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1117773/faq-h-part-recommendations-and-technical-training

 单击此链接、快速查找与隔离相关的技术培训和视频内容。  

常见问题解答:隔离 >> 器件建议和技术培训

数字隔离器 隔离式接口 变压器驱动器
器件建议
 和技术培训
高压
隔离参数
质量、可靠性、
和认证

针对不同隔离式接口的器件建议
隔离式 SPI 隔离式 UART 隔离式 GPIO 隔离式 CAN
隔离式 RS-485/RS-422 隔离 式 I2C 隔离 式 USB 隔离 式 I2C + UART

技术培训目录

请选择下面的链接、以转至 每个主题的可用技术内容

一般隔离知识
隔离 SPI、UART 和 GPIO 信号
隔离式 CAN
隔离式 RS-485/RS-422
隔离式数字输入
隔离式 I2C
隔离式 LVDS
隔离式 USB

一般隔离知识
隔离相关术语

高电压增强型隔离:定义和测试方法

了解并应用数字隔离器的安全限值

了解用于安全隔离的隔离器故障模式

使用高 CMTI 隔离器可以做什么

我们的隔离器已通过认证。 您的呢?

可靠的隔离器可防止您说"我看到死电路!"

利用可靠且经济实惠的隔离技术解决高电压设计难题

实现高质量和可靠的高压信号隔离

了解隔离器的故障模式
隔离信号和电源时的4个常见问题
信号隔离为何在48V HEV/EV 系统中至关重要
优化隔离式系统的发射性能
什么是 EMC? 有关隔离式系统中 EMI、辐射发射、ESD 和 EFT 的4个问题
绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求
利用高性能数字隔离技术突破性能极限
DIN VDE V 0884-11:2017-01标准对隔离式设计的意义
隔离器作为绝缘体:使用隔离实现电气安全
如何使用隔离来提高工业系统中的 ESD、EFT 和浪涌抗扰度
如何为具有射频模块的系统降低数字隔离器的辐射发射
使用 IECEx 认证的数字隔离器升级您的易爆环境设计
了解数字隔离器中的电磁合规性测试
保持预算:数字隔离器如何改变现场变送器
交流电机驱动器中的隔离:了解 IEC 61800-5-1安全标准
太阳能转换器中的隔离:了解 IEC62109-1安全标准
电容式隔离如何解决交流电机驱动器中的关键难题
利用基于电容的隔离解决交流电机驱动器的使用寿命和温度挑战
选择适合交流电机驱动应用的隔离器的7个步骤

隔离 SPI、UART 和 GPIO 信号
《数字隔离器设计指南》
如何为您的设计选择合适的数字隔离器
有关数字隔离器的9大设计问题
完全集成的信号和电源隔离-应用和优势
利用集成数据和电源隔离技术冷却您的工业系统设计
小尺寸并不意味着在实施信号隔离时会影响性能
使用 ADS122U04降低隔离式数据采集系统的系统成本、尺寸和功耗
数字隔离式 ADS8689电路设计
ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度
ISO72x 系列数字隔离器的高压使用寿命
ISO72x 系列高速数字隔离器
采用 ISOW7841集成信号和电源隔离器的低辐射设计
借助电池管理系统(BMS)中的隔离式 SPI 和 I2C 简化电流和电压监控
选择数字隔离器的注意事项
使用 AEC-Q100 0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
如何隔离两线制环路供电式现场变送器
隔离式24V 电源窗口监控器选项
如何满足汽车应用中更高的隔离爬电距离和间隙需求
易爆环境中数字隔离器的本质安全合规性
如何在标准接口电路中将光耦合器替换为数字隔离器
通过数字隔离器将 SPI 转换为 GPIO
使用数字隔离器替代光耦合器、从而提高系统性能
紧凑型高效模拟输入模块的信号和电源隔离注意事项
具有集成电源的信号隔离器可提供符合 CISPR32标准的低辐射
如何通过 ISOW7741满足 CISPR 32辐射发射限制
为什么数字隔离器经过认证可满足电气设备标准?
如何在新兴的 LEO 卫星应用中使用数字隔离器隔离信号
用于控制和保护的 HVDC 架构和解决方案简介
适用于空间受限型应用的增强型隔离式模拟输入链
将高电压应用连接到低功耗控制器
具有数字隔离器的工业数据采集接口
扩展 SPI 总线以实现远距离通信

 隔离式 CAN
有关隔离式 CAN 总线设计的热门设计问题
CAN 网络中的共模扼流圈:意外瞬变源
隔离式 CAN 参考设计
降低隔离式 CAN 系统的辐射并提高抗扰度
简化48V HEV 系统的隔离式 CAN 和电源接口设计
现在您已经隔离了 CAN 信号、那么电源呢?
使用 ISO1050和 SN6501的隔离式 CAN 解决方案
在不影响性能或占用空间的情况下隔离您的 CAN 系统
如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源
如何设计具有正确总线保护的隔离式 CAN 系统
满足 HEV/EV 隔离式 CAN 系统中 CAN FD 的时序要求
如何为空间受限的工业应用设计隔离式 CAN 端口
航天级30krad 隔离式 CAN 串行收发器电路
具有集成电源的隔离式 CAN 收发器的优势

隔离式 RS-485/RS-422
有关隔离式 RS-485 收发器的7大设计问题
使用具有集成电源的隔离式 RS-485收发器优化您的设计
隔离式 RS-485至 RS-485
如何隔离 RS-485系统的信号和电源
强大的隔离式 RS-485支持全新的工业应用
如何隔离 RS-485以实现超小尺寸和超高可靠性
隔离式 RS-485收发器参考设计
高速隔离式接口器件如何提高电机驱动系统的可靠性
隔离式 RS-485和 CAN 设计光耦合器的隐形成本
航天级30krad 隔离式 RS-422串行收发器电路
隔离式 RS-485收发器支持 DMX512舞台照明和特效应用
适用于 RS-485的数据速率独立半双工中继器设计

隔离式数字输入
如何简化隔离式24V PLC 数字输入模块设计
如何提高电机驱动器中隔离式数字输入的速度和可靠性
如何设计用于±48V、110V 和240V 直流和交流检测的隔离式比较器
适用于多通道高电压数字输入模块的节省空间的设计技术
如何设计用于浪涌抗扰度的隔离式数字输入模块
L1和 L2 EV 充电器电动汽车服务设备设计注意事项

隔离式 I2C
借助电池管理系统(BMS)中的隔离式 SPI 和 I2C 简化电流和电压监控
如何隔离 I2C 的信号和电源
具有热插拔功能和 IEC ESD 的隔离式 I2C 缓冲器如何改进隔离式 I2C
航天级30krad 隔离式 I2C 电路
集成 GPIO 通道如何改善隔离式 I2C?
使用数字隔离器设计增强型隔离式 I2 C-BusRegistered接口
有关 I2C 隔离器的6大设计问题

隔离式 LVDS
高速隔离式接口器件如何提高电机驱动系统的可靠性
如何在您的工业系统中使用隔离式 LVDS 进行设计

隔离式 USB
使用高速 USB 隔离器上的均衡器设置补偿通道损耗
使用符合 USB 2.0标准的低辐射480Mbps 隔离器保护您的设计
如何实现隔离式 USB 2.0高速 Type-CRegisteredDRP