This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742:ISOW774x 支持信号电平转换?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1117613/isow7742-isow774x-do-support-signal-level-translate

器件型号:ISOW7742

尊敬的先生/女士:

我想确认 ISOW774x 是否支持隔离式信号电平转换?

例如、具有1.8V I/O 的数字端。 具有3.3V I/O 的隔离侧、VIO 引脚= 1.8V、Vdd 引脚= 3.3V、VSEL 引脚= GND2、VISOOUT 引脚= 3.3V 输出并馈入 VISOIN 引脚。

根据电气特性7.11~7.18、所有这些特性情况都是 VIO 和 VISOIN 之间的相同电源电压。 不确定是否接受 VIO 和 VISOIN 之间的不同电源电压。

感谢您抽出时间参加此次支持。

此致、

Ping