This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1115893/isolated-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28C42

您好!

我正在为产品寻找隔离式电源稳压器。 该电源 将用于外部器件。

VIN = 10.8V 至13.2V

VOUT = 3.3V 至16V、3A 的可调节电源

因此、我需要一 个隔离式电源稳压器、该稳压器应将我的电路与外部干扰/噪声/EMC 隔离。

稳压器 还应具有反极性保护、短路保护等保护电路

请您推荐符合我要求的合适 TI 器件。

谢谢、此致、

Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedaiah、

    如果您设计的最坏情况输出为16V、3A、我们可以说您需要一个设计为支持48W 的功率级。 这可以由 DCM 反激式转换器轻松处理、推挽式转换器也可能很有吸引力、因为您的输入电压很高。 我建议使用 TI 功率级设计器 来帮助设计您的功率级和环路补偿。 您所述的大多数要求都将在外部解决、例如设计合适的 EMI 滤波器以满足您的任何要求、设计适当的隔离级别以满足您的 ISO 规格、添加外部电路以检测/响应输入/输出上的反极性。 当您设计具有逐周期电流限制的峰值电流模式控制(CMC)时、将涵盖短路保护。 开始控制器的好方法 是查看任何通用 PWM 控制器、例如 UCC28C42。 您还可以搜索 TI 参考设计库 、尝试查找可能与您的规格非常匹配的设计。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    好的。 注意到。

    谢谢、

    Pedaiah G.