This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4kV 电源隔离

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1116444/4kv-power-isolation

主题中讨论的其他器件:UCC12050

我正在寻找电源隔离解决方案。  要求为4KV、因此解决方案应为4.5KV 或5KV。  隔离侧的电源电流约为100mA。  控制器和变压器有哪些优势?  温度额定值为0-70C

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们需要有关应用/稳压器的更多信息。  什么是输入电压范围、输出电压(Iout=100mA)?  所需的开关频率?  您是否考虑了电源拓扑?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    现在、这些产品是满足您所提供的所有要求(100mA、5kV 隔离、集成变压器)的直流/直流转换器模块:

    UCC12050

    UCC14240 (3kV)

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 输入、5V 输出、可能会在3.3V 输出下工作、Iout ~100mA。  这用于 USB 隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve 推荐的 UCC12050产品似乎非常适合您的应用。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎符合我的需求、但任何地方都没有库存、因此也没有太大帮助。  或者至少我找不到任何库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您联系当地的 TI 销售办事处、他们可以帮助您购买。  他们将需要有关最终应用的一些详细信息: 年度使用情况等

    此致、

    Eric