This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7330C:关于6引脚(NC)、是否可以连接 GND

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7340C, ISO7330C, ISO7730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1115914/iso7330c-regarding-6pin-nc-is-it-possible-to-connect-gnd

器件型号:ISO7330C
主题中讨论的其他器件:ISO7340C、 ISO7730

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ISO7330而不是 ISO7340。

他们对 NC 引脚连接有疑问、因此如果您能提供建议、我将不胜感激。

--  

由于 ISO7340C 的可用性较差、我们正在考虑将同一封装替换为 ISO7330C。

由于 ISO7340C 中未使用通道 D 输入(6引脚)、因此将其作为空引脚处理连接到 GND。

ISO7330C 的相应引脚为 NC、在数据表中、
"这些引脚没有内部连接"
在的解释中、似乎没有问题、因为它不是内部连接的。 是这样吗?

在 E2E 中、另一个产品(ISO7730)此时具有与此相同的问题、并且 NC 引脚可以连接到 GND。
我想确认、ISO7330C 是否可以这么认为、以防万一。
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985075/iso7730-connect-nc-pin-pin-6-to-gnd/

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    感谢您的联系。

    客户的理解是正确的。 ISO7330C 的 NC 引脚未在内部连接。 因此、可以将其连接到 GND、并且不会出现任何问题。 请继续并确认客户在其应用中可以使用 ISO7330C 代替 ISO7340C。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。

    我了解 ISO7330C 的6引脚是 NC、它可以连接到 GND。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一