This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:隔离式 USB 模块

Guru**** 2897340 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, SN6507, SN6505A, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1115891/isousb211-isolated-usb-module

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件: SN6507SN6505AISOUSB111

您好!

我正在为产品寻找隔离式 USB 2.0 (OTG、额定电流为1A)模块。 此接口将用作产品的外部通信。

因此、我需要一个隔离式模块、该模块应将我的电路与外部干扰/噪声/EMC 隔离开来。

模块还应具有 短路保护、过压保护 等保护电路  

请您推荐符合我要求的合适 TI 器件。

谢谢、此致、

Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    感谢您的参与和对 ISOUSB211的关注。

    我们目前有两个 ISOUSB 器件、采用3种封装。 这些是 USB 信号隔离器件、它们也支持 OTG 操作。 如果需要、隔离式电源需要单独设计、我们提供支持1A 的电源解决方案(SN6505A 和 SN6507)。

    这些器件将隔离外部干扰/噪声/EMC 并保护另一侧的组件。 由于器件仅为信号隔离器件、因此不提供短路保护、过压保护和其他与电源相关的保护功能。 与合适的后置稳压器配合使用时、建议的隔离式电源将支持大多数这些功能。

    如果您对 ISOUSB111/ISOUSB211 + SN650x 解决方案还有任何疑问、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar Rao 您好、

    感谢您的快速回复。

    是否有任何单个器件同时处理电源和信号? 因为我不必担心 BOM 成本和尺寸。

    如果不是、您建议的 USB 接口隔离(电源和信号)的其他解决方案是什么?

    此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    感谢后续行动。

    1. 目前、ISOUSB111和 ISOUSB211是唯一的两个隔离式 USB 器件。 我们没有任何集成电源的隔离式 USB 器件。
    2. 我们必须为您提供的最佳解决方案是双芯片解决方案"ISOUSB + SN650x"。
      1. 如果您需要更高的电源输出电流、您可以选择使用 TI 提供的不同电源解决方案。 我注意到您已经发布了一个与电源相关的问题、我看到电源团队已经向您提出了这些建议。 这是电源的另一个选项。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar Rao 您好、

    注意到。

    我们将尝试使用 ISOUSB + SN650x 实施并共享设计以供您查看。

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.