This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:VIH、VIL、阈值的详细信息

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1113807/iso6760-detail-of-vih-vil-threshold

器件型号:ISO6760

大家好、

我想问一下器件 VIH 和 VIL。

由于 VIH (最小值)= 0.7*Vcc,VIL (最大值)= 0.3*Vcc,VIT+(最大值)必须与 VIH (最小值)相同,VIT-(最小值)必须与 VIL (最大值)相同。 很明显、但都经过测试了吗?

2.如果经过测试,我们能否知道两个 VIT 的分布?

3. Vi HYS (最小值)=0.1*Vcc,这意味着,如果我的理解是正确的,则 VIT+=0.6*Vcc VIT-=0.5*Vcc。 对吧? 如果可以知道第二个问题、则可以对此进行详细解释。

4、客户想知道 ISO6760是否对短时间噪音作出反应。 器件是否具有最小脉冲宽度? 此问题预计>50MHz (<20ns)噪声的情况将超过阈值。

如果有些应该是内部的、请给我发送电子邮件。 我想让其他人公开供将来参考。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    感谢您的联系。 请在下面查找我的输入、

    1. 请注意 VIH 和 VIL 以及建议的电压。也就是说、我们建议客户在这些建议的电压范围内应用输入信号。 而 VIT+和 VIT-是实际器件输入阈值。 器件的特性为 VIT±、因此建议使用 VIH/VIL。
    2. VIT 阈值的特征是找出最坏情况规格、并相应地在数据表中引用、因为它们仅对客户设计其系统很重要。例如、VIT+(max)为0.7*VCC。 这告诉客户、他们需要应用大于 VIT+(max)的输入信号、以便在100%的时间内将其视为高电平。 无论 VIT+(min)是0.5*VCC 还是0.6*VCC,客户仍需要应用大于 VIT+(max)的输入信号,以便在100%的时间内将其视为高电平。 因此、数据表中仅引用了最坏情况下的规格。
    3. 您的理解是正确的。 VI(HYS)(MIN) of 0.1*VCC 意味着在任何给定时间,VIT+和 VIT-之间至少有0.1*VCC 差。
    4. 输入端任何看起来像有效信号的噪声信号、即具有摆动 VIL 和 VIH 电平的电压电平、则应将其视为有效信号。 如果客户希望输入引脚上出现此类噪声、我们建议客户使用必要的输入滤波器。

      我希望这能回答你的所有问题,谢谢。


      此致、
      Koteshwar Rao

    5. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Rao、

      让我跟进这个问题。

      您是否有 VIH 和 VIL 的数据或分布预期? 它是高斯分布还是有其他一些修整?

      此致、

      Hayashi

    6. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Hayashi-San、

      感谢后续问题。

      VIH 和 VIL 不是器件规格、而是我们建议您向器件输入引脚施加的输入电压、以便分别接受有效的高电平和低电平信号。例如、建议的 VCC 电压范围为1.71V 至5.5V (如下表所示)、 这是我们建议您施加的电压、没有与之关联的分布。 VIH 和 VIL 也是如此、建议使用这些参数。

      VIT+和 VIT-是器件阈值、它们遵循高斯分布。 我相信这就是你想知道的,谢谢。

      此致、
      Koteshwar Rao