This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540、ISO1541的修订版 F 数据表

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1115448/iso1540-revision-f-data-sheet-of-iso1540-iso1541

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:ISO1541

专家您好!

我收到了客户提供的 ISO1540、ISO1541的 PCN。

当我检查文档时、数据表从修订版本 E 更改为修订版本 F

PCN Doc.Link: https://components.arrow.com/pcnattachment/pcn-attachment.jsp?Reg=AP&pcnId=247638

但是、TI.com 上没有对其进行更新

请尽快向我发送修订版 F 数据表吗?

我必须查看已更改的规格。然后我将向我们的客户解释。

此外、我们的客户还必须测试经过修订的器件。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的联系。

    正如 PCN 中所述、现在正在开发新的数据表修订版。 他们尚未准备就绪,一旦准备就绪,将立即发布到网站。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、您好!

    感谢您的快速反馈。

    我认为发布修订版 F 的数据表所需的时间太长

    您能否发送捕获的有关更改规格的图像。从修订版 E 更改为修订版 F?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉、获取更新后的数据表时出现延迟。 遗憾的是、我们只能在发布更新后的数据表后才能共享更新。 发布数据表后、我将返回并回复此帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao