This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7331C:100-250KB 低压运行

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7331C, ISO7731, ISO6731, ISO7831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1115752/iso7331c-low-voltage-operation-at-100-250kbs

器件型号:ISO7331C
主题中讨论的其他器件: ISO7731ISO6731ISO7831

您好!

由于当前全球组件短缺、我不得不做出许多妥协和替换、以使我们的产品保持活力。
我们在低至2.85V 的应用中使用模拟器件 ADUM1301隔离器。
您的 TI 产品库存很少、因此很难容纳在同一个位置和电压中。

我可以选择 ISO7331C 器件、但其下限为3.0V。

但是...我使用的隔离器的数据速率小于1Mbit。   我可能会更低、比如100Kbit 或250Kbit。
那么、在这个较低的数据速率下、ISO7331C 是否有可能在2.85V 电压下可靠工作?
鉴于这是一个25Mbs 的器件、我建议以该速率的1/100运行、我希望您能告诉我、这具有在2.85V (标称值为3.0V)下工作的潜力。

谢谢、此致、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    感谢您与我们联系并关注 ISO7331C。

    我知道、组件短缺使大多数客户难以做到。
    遗憾的是、数据速率和电源工作电压是两个不同的参数、不一定直接相关。 该电路设计为在3.0V 至5.5V 的电压范围内运行、因此无论数据速率如何、它都将支持该电压范围。 降低数据速率不会改善工作电源电压范围。 很抱歉。

    适用于<3.0V 电压的 TI 器件来自 ISO67xx、ISO77xx 和 ISO78xx 系列。 实际器件型号包括 ISO6731、ISO7731和 ISO7831及其汽车型号。 我希望您能够找到这些器件的一些库存。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!

    格伦