This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:关于 SMBus 隔离

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, BQ4050, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1115435/iso1540-about-smbus-isolation

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: BQ4050ISO1640

尊敬的 TI 专家:

目前我设计一个 BMS、使用 BQ4050、即 SMBus 通信类型、如果我可以添加一个符合要求的 ISO1540、我的客户希望使用隔离 SMBus。

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系并关注 ISO1540。

    ISO1540可用于隔离 SMBus、因此您可以使用该器件。 ISO1540是我们较旧的器件、我们现在拥有可提供更高性能的 ISO1640、因此我们建议您使用 ISO1640。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao