This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:ISOUSB211封装

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1112761/isousb211-isousb211-footprint

器件型号:ISOUSB211

您好、TI、

更正后的封装是否可以从 TI 网站下载?

这一问题在3个多月前首次被强调。  我是2个月前第二个问这个问题的人。

此致、

Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    感谢您的联系。

    足迹更新请求是在一段时间前内部提交的、我希望它已经被修复。 如果更新后的封装也上传至网站、请允许我检查并在明天返回给您、并进行相应确认。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    如其他 E2E 帖子讨论中所述、封装尺寸更新为0.65mm 间距、并与数据表相匹配。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao