This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:ISOUSB211故障排除

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, TPS767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1112764/isousb211-isousb211-troubleshooting

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件: TPS767

尊敬的 TI:

在对用于基于计算机的音频回放的 ISOUSB211电路板进行故障排除时需要一些帮助。

我几乎复制了 TI 的 EVM 设计、其中包含两侧的所有外部 LDO。  我唯一改变的是、我省略了铁氧体磁珠、因为我不使用直流/直流转换器。  使用单独的低噪声 LPSU 为外设侧供电。  在我的应用中、外设是用于具有 USB 接口的音频的数模转换器(DAC)。

我遇到的问题是 PC 重新启动后、与 DAC 的连接丢失。  使用 EVM 时没有此类问题。

我的电路有什么问题?

感谢 TI。

此致、

Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    感谢您的联系、很遗憾听到这个问题。

    请允许我在内部审查该问题、并在明天返回给您、我们会提供有关可能原因的意见和解决该问题的建议。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    我希望能帮助 TI 找到可能的原因的隔离芯片图片。

    这是 EVM 板上的隔离芯片(制造、2021年7月)。

    这是我购买的隔离芯片(Mfg、2021年11月)。  在手工焊接过程中拍摄了照片。

    谢谢你。

    此致、

    Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    感谢您共享设备映像。

    我已经查看了这些设备的 LTC 代码,但我没有发现任何问题。
    我在原理图中也没有看到任何明显的问题。 您是否还遵循 ISOUSB 数据表中的 PCB 布局指南?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    对于 USB 数据线、我使用了 PCB 制造商提供的阻抗计算器。

    除了在 PC 重新启动期间它丢失了 USB DAC 连接外、一切都正常。 高分辨率音频传输毫无瑕疵、高达384k PCM 和 DSD 256。

    谢谢、
    Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anward:

    感谢您的进一步投入。

    要尝试调试该问题、您能否按照为 PCB 供电的相同方式配置 EVM? 也就是说、禁用变压器输出端的 SN6505和 LDO、以便电路板可以从外部供电? 请告诉我您是否能够重现 EVM 上的问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在开发自己的 PCB 之前、我在该配置中测试了 EVM。  请参阅下图并注意禁用 U3 LDO 的 J15位置。  L1和 L2已移除并替换为焊接跳线。  不使用输入侧的5V 连接器。  外设侧的5V 连接器连接到音频级 LPSU。  因为它工作得非常完美、所以一点问题都没有。  音乐服务器重新启动后、与 USB 音频 DAC 的连接不会丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    感谢您的进一步投入。 我有以下调试建议要尝试、

    1. 您能否添加一个与 C1 (US VBUS)并联的10uF 电容器和与 C5 (DS VBUS)并联的10uF 电容器?
      1. 我看到这个十进位是 PCB 和 EVM 之间的一个差异。
      2. 如果10uF 无法正常工作、请尝试22uF。
      3. 最终、USB 标准需要在可面临动态连接的下行端口上的 VBUS 上使用120uF 电容。 如果需要、这是在稍后的设计中需要注意的事项。
    2. 如果1不起作用、则旁路 U1 LDO 并将 US VBUS 连接到器件 VBUS1引脚、以便 ISOUSB211的内部 LDO 在 V3P3V1引脚上生成请保持0.1uF 去耦电容。
      1. 在 EVM 上、在默认配置下、US VBUS 直接连接到 ISOUSB211的 VBUS1引脚、内部 LDO 生成3.3V 电压。
    3. 如果1和2不起作用,请将 EVM 中的 IC 交换到您的设计中,然后将器件从您的设计交换到 EVM–如果这是器件或设计问题,请缩小范围。

    请务必测试上述建议、并告知我们您的意见、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科特瓦尔,你太好了!

    我添加了10uF 电容器(与 TPS767输出电容器相同)与 Vishay MKP1837 0.1uF (黑色立方体电容器)并联。 音乐服务器重启后 USB 音频 DAC 连接良好。  我尝试多次重新启动,没有其他问题。

    我非常感谢您帮助我解决此问题。  你是极好的!

    此问题解决的时机非常完美。  我正在制作最终的 PCB。  我自己进行了 ISOUSB211封装修正、因为我不能再等待了。

    此致、
    Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    很高兴听到问题得到解决、感谢您尝试提供建议并分享更新。

    我还想告诉您、在线提供的封装尺寸已经更新为0.65mm 间距、并且与数据表相匹配、您可以将此更新后的封装用于您的设计。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao