This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820:我们是否有合适的器件来替代 ACNT-H61L-500E?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1114824/iso7820-do-we-have-suitable-device-to-replace-acnt-h61l-500e

器件型号:ISO7820

各位专家、您好!

考虑   到增强型绝缘、我的客户选择了 ACNT-H61L-500E。  

我们是否有合适的器件来替代 ACNT-H61L-500E?  

非常感谢!

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    感谢您的联系。

    ACNT-H61L-500E 是一款具有逻辑输出的光隔离器、采用15mm 宽度封装。 我们没有与此引脚兼容的器件、但我们具有适用于 ISO78xx 系列的14.5mm 宽 DWW 16引脚 SOIC 封装、该封装提供比 ACNT-H61L-500E 更高的工作电压。 如果客户需要多个通道、则 ISO78xx 可在单个 DWW 封装中提供多达4个通道、并具有所需的通道方向配置、从而节省大量布板空间。

    请务必与客户分享与此器件相关的信息、并告知我们此器件满足其所有要求。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的评论、考虑到您的建议、我认为 ISO7821DWWR 非常合适。

    谢谢!

    BR、

    戈登