This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:XSN6507DGQR

Guru**** 2598025 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1114606/sn6507-xsn6507dgqr

器件型号:SN6507

您好!

我将 XSN6507DGQR IC 用于12V 至50V 的推挽式转换器。 3W 输出。

我的12V 电压来自连接到电路的长电缆、 我已将50uF 电容器放置到12V 电压。

您建议使用哪种滤波器?

铁氧体磁珠? 共模? 电感器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率为150kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    感谢您的联系。

    由于 SN6507是开环隔离式电源、因此其输出调节将直接取决于输入电源电压调节。 因此、我建议使用足够的输入大容量电容(~100µF μ F)来保持电源稳定。 π、您可以在两个去耦电容器之间保留一个电感器、以形成一个 Δ-Σ 滤波器。 电感器是可选的、您稍后可以根据您看到的12V 电源的噪声决定使用它。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

     您是 π μ F 滤波器还是100uH 电容器?

     在 μ π 滤波器中、您认为电容器需要具有多大的值?

    另一个一般性问题是、在推挽式转换器中、MOSFET 上的最大峰值电流是多少?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 π 滤波器中 、您是指电感器还是铁氧体磁珠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    100µF μ F 是维持稳定电源电压所需的总大容量电容。 当 π μ F 滤波器时、μ F 可以是该滤波器本身的一部分、无需额外的100µF 100µF μ F 电容器。 您可以将两个电容值保持为 C = 47µF μ F、并根据所需的截止频率根据观察到的噪声频率选择 L。 100nH 的电感器通常应该足够好。

    您可以要求客户将 PCB 封装保留到滤波器的所有3个组件、使用和不使用 L 对其进行测试、然后确定其应用是否确实需要 L。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao