This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212DBQ -需要具有相同16-SSOP 封装的替代器件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1114207/iso1212-iso1212dbq-need-alternate-with-same-16-ssop-package

器件型号:ISO1212
Thread 中讨论的其他器件: ISO1211

需要 TI 的替代产品,具有相同的引脚兼容性。 部件升级也是可以接受的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    感谢您的联系。 遗憾  的是、我们没有任何与 ISO1212引脚兼容的器件。  ISO1211是我们拥有的唯一一款与 ISO1212类似的器件。

     
    此致、  

    Kenneth