This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答][H]数字隔离器-热门问题、已回答

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1113871/faq-h-digital-isolators---top-questions-answered

 单击此链接、快速查找有关数字隔离器器件的常见问题的解决方案。 本常见问题解答解答解答了有关这些器件的常见问题…… ………μ A …μ A

常见问题解答:隔离 >> 数字隔离器

数字隔离器 隔离式接口 变压器驱动器
高压
隔离参数
质量、可靠性、
和认证
  1. [常见问题解答] ISOxxxxF 和 ISOxxxx 器件之间的区别是什么(例如、 ISO7741与 ISO7741F 相比)?
  2. [常见问题解答]如何计算数字隔离器支持的最大 SPI 速度?
  3. [常见问题解答]数字隔离器上未使用的通道引脚能否保持悬空?
  4. [常见问题解答]是否可以使用不同的电压为数字隔离器的两侧供电?
  5. [常见问题解答]如何阅读 TI 的数字隔离器器件型号?
  6. [常见问题解答]如何将 SPI MCU 连接到多个隔离式 SPI 节点?
  7. [常见问题解答] 如何为数字隔离器生成隔离式电源?
  8. [常见问题解答] 数字隔离器信号电压与其电源是否不同?
  9. [常见问题解答] ADuM1441和 ADuM1446器件的最佳交叉参考替代产品是什么?
  10. [常见问题解答] 能否在数字隔离器上连接两个单向通道以实现用于 I2C 通信的双向通道?
  11. [常见问题解答] 如何 使用数字输入模块在系统中设置电流限制和电压阈值?
  12. [常见问题解答] 基本型和增强型数字隔离器之间有何区别?
  13. [常见问题解答] ISO7041: 该器件的 FIT 数据是什么?
  14. [常见问题解答]没有输入信号的数字隔离器的逻辑状态是什么?
  15. [常见问题解答] TI 的最低功耗数字隔离器是什么?
  16. [常见问题解答] 在高通道数设计中、如何减少 MCU 的数字连接数量?