This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6731:引脚用于替代引脚

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731, ISO6731, ISO6731-Q1, ISO7731-Q1, ISO7831, ISO7331-Q1, ISO7741, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1113837/iso6731-pin-for-pin-alternate

器件型号:ISO6731
主题中讨论的其他器件:ISO7731、、 、ISO7731-Q1ISO7831ISO7331-Q1ISO7741ISO7742

大家好、

我们的客户迫切需要  ISO6731或该器件的替代产品。 我查看了我们的产品列表、替换 ISO7731和 ISO6731-Q1的直接产品也已缺货。 是否有其他引脚可供您更换引脚? 还是其他具有类似功能的器件、即使不是引脚替代器件?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您的联系。

    以下是按偏好顺序排列的引脚对引脚兼容建议:

    1. ISO6731-Q1
    2. ISO7731
    3. ISO7731-Q1
    4. ISO7831
    5. ISO7331-Q1

    如果不同的引脚排列正常且客户希望重新设计、则可以考虑上述具有 xx41和 xx42通道型号的器件。例如 ISO7741和 ISO7742。
    遗憾的是、不同产品的库存情况可能相似、但您可以检查这些器件以查看可用器件。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao