This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:IC2速率降低至80Kbps、它能正常工作吗?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1112218/iso7741-ic2-is-reduced-to-80kbps-will-it-work-normally

器件型号:ISO7741

尊敬的团队:

ISO7741DWR 2.25~5.5V、该隔离器件可支持的最小速度、手册顶部未标记典型工作速度。 如果 IC2的速度降至80Kbps、它是否正常工作? 谢谢~

 

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    器件 ISO7741支持高达100Mbps 的数据速率。 它可以在0 (直流)至100Mbps 数据速率范围内运行、不会出现任何问题。 因此、以80kbps 的速率运行器件不是问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

    感谢您的大力支持!

    非常感谢、

    Jimmy