This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35T:ISO35TDW

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO35T, ISO3086T, ISOW1432, ISO1500, ISOW1412, ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1112176/iso35t-iso35tdw

器件型号:ISO35T
主题中讨论的其他器件: ISO3086TISOW1432ISO1500ISOW1412ISO1432

您好!

我们的客户正在为其最终产品寻找 ISO35TDW。 此零件缺货。 您可以推荐他们采用 SOIC-16封装的其他等效器件吗? 我们的客户正在寻找能够满足其长期生产需求的器件。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    感谢您的参与。

    ISO35T 是一款集成了变压器驱动器的隔离式 RS-485收发器。 我们只有少数集成了变压器驱动器的器件、与 ISO35T 引脚对引脚兼容的器件是额定数据速率更高的 ISO3086T。 客户可以考虑使用此器件。

    对于任何新设计、我们建议使用我们的新一代器件 ISO1432和 ISO1500、它们是不集成任何变压器驱动器的隔离式 RS-485收发器、而 ISOW1412/ISOW1432是集成了隔离式直流/直流转换器的隔离式 RS-485收发器。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢。 我会将此信息传递给我们的客户。

    如果我有更多客户问题、我会告诉您。

    此致、

    DJ