This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:替换 ADualM163

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1112010/iso7760-replacement-adum163

器件型号:ISO7760
主题中讨论的其他器件:ISO7763

你(们)好

您能不能帮助建议合适的器件可以替代 ADuM163N0BRZ

 谢谢  

 ADuM160N/ADuM161N/ADuM162N/ADuM163N (修订版 A)(utmel.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的联系。

    ADualM163采用16引脚窄体 SOIC 封装、目前此封装中没有任何器件。 因此、我对引脚对引脚替换没有任何建议。 如果另一个封装正常、则采用 DW 或 DBQ 封装的 ISO7763的功能应与 ADualM163等效。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao