Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件:ISO1042、 SN74LVC1G17
您好!
在我的设计 中、我有 ISO1042DWVR、它通过 RX 和 TX 引脚连接到 MCP2518FD (请参阅图片)。
我的设计是从电池获取电源。 VCC1引脚获得3.3V 电压(电池降压电源为3.3V、降压后为串联 FET、然后连接到 VCC1)。
我希望 ISO1042DWVR IC 在我不需要使用通信时会消耗非常低的电流。 因此、我在3.3V 和 VCC1之间添加了串联 FET、并且仅在我想进行通信时才打开 FET (请参阅图片)。
根据我的理解、当 FET 关闭时、VCC1=0V、TX 和 RX 引脚可以为3.3V (来自 MCP2518FD)、并且不允许 ISO1042DWVR 认为 TX 和 RX 将高于 VCC1+0.5V。
当 FET 关断时、有100k Ω 的电阻器接地(请参阅图片)。
我的问题是:
1.是否有其他方法可以将 ISO1042DWVR 设置为睡眠模式?
2. TX 和 RX 与 VCC1之间是否有保护二极管? 该二极管允许的最大电流是多少?
3.设计是否正常?
图1:
图2:
图3:
谢谢你