This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:RCLK 和 FSW 计算

Guru**** 2598445 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1110208/sn6507-rclk-and-fsw-calculation

器件型号:SN6507

大家好、

在给定频率的情况下、获取 RCLK 值是否有公式? 我的客户想要了解150kHz 的 RCLK。 我只能看到表 8-1。 建议的1% RCLK 值和 FSW 查找表

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    感谢您发帖到 E2E! 我们正在为客户制定一种确定 RCLK 所需频率的方法、并更新 SN6507数据表。 约82.5kΩ Ω 的 RCLK 应产生150kHz 的开关频率。

    谢谢、
    Manuel Chavez