This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:数据速率(DR)的最小值

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1109607/isow7840-about-minimum-value-of-data-rate-dr

器件型号:ISOW7840

大家好、

 

我有三个问题。

 

----

[第1季度]

我想知道数据速率(DR)的最小值。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

----

 

[第2季度]

我参考了图7-11和7-12。

我想您的测量值只能达到“DR=1Mbps 左右”。

我的理解是否正确?

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您的联系、请在下面找到我对您问题的意见。 谢谢。

    1. 器件没有最小数据速率、因此未指定最小规格。 因此、客户可以毫无顾虑地应用任何高达100Mbps 的信号。
    2. 否、器件已测试高达100Mbps、您看到的图中的 X 轴以 Mbps 为单位。即 X 轴中提到的25、50、75和100以 Mbps 为单位进行数据速率。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

     

    感谢您的快速回复。

    我还有其他问题。

     

    ----

    [Q1’]

    我理解您的以下评论。

    >客户可以应用任何高达100Mbps 的信号、而无需担心。

     

    因此、我了解 ISOW7840DWE 可以支持直流电平。

    我的理解是否正确?

    ----

     

    [Q2’]

    我很抱歉让你感到困惑。

    您的测量值是否小于1Mpbs?

     

    而且、我知道、除 ICC 以外、没有其他规格会根据数据速率而变化。

    我的理解是否正确?

    如果没有、您能否告诉我们您是否有任何信息?

     

    ----

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    请在下面找到我的意见、谢谢。

    [引用 userid="103108" URL"~/support/isolating-group/isolation/f/isolate-forum/1109607/isow7840-about -minimum-value-of data-rate -dr/4112034#4112034"]因此、我了解 ISOW7840DWE 可以支持直流电平。

    是的、您的理解是正确的。

    [引用 userid="103108" URL"~//support/isolating-group/isolation/f/isolate-forum/1109607/isow7840-about minimum-value-value-of data-rate -dr/4112034#4112034"]并且,我知道除 ICC 以外,没有其他规格会因数据速率而变化。[/quote

    是的、您的理解是正确的。 大多数其他规格不依赖于数据速率。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏