This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:SCL2和 SDA2 (2侧)上的同一侧±8kV IEC-ESD 未供电接触放电

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1109714/iso1640-same-side-8-kv-iec-esd-unpowered-contact-discharge-on-scl2-and-sda2-side-2

器件型号:ISO1640

尊敬的 TI 专家:

根据 ISO1640BD 数据表:

SCL2和 SDA2 (2侧)上的同侧±8kV IEC-ESD 未供电接触放电

我想知道是否可以在器件通电时获得相同的电气特性

非常感谢您的参与。 此致、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    感谢您的联系。

    抱歉、该器件目前不支持在供电测试条件下±8kV IEC ESD 接触放电。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    很抱歉、我之前分享的信息似乎不完全准确。

    我从设计团队那里得到了一个快速更新、即虽然我们没有在受电测试条件下对器件进行±8kV IEC ESD 接触放电测试、但我们看不到器件不应通过此测试的原因。 我们希望该器件即使在通电测试条件下也能保持±8kV ESD、不会造成任何损坏。 因此、您可以继续测试器件并让我们了解您的观察结果。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao