This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212DBQR

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1109028/iso1212-iso1212dbqr

器件型号:ISO1212

你(们)好

我正在使用 ISO12DBQR、出于安全原因、我需要知道 R Sense 短路时会发生什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与和对 ISO1212的关注。

    RSENSE 电阻器调节进入器件的电流、并且器件支持的最大建议电流为6.5mA。 因此、低于195Ω Ω 的电阻可能会使更多电流流入器件并造成损坏。 RSENSE 电阻器短路将意味着器件中没有电流调节、并且可能会损坏器件。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对 ISO1212还有另一个问题。

    假设 RSENSE 正常、如果引脚15 (IN1)和引脚16 (sens1)之间发生短路、会发生什么情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的跟进。

    当 INx 引脚短接至 SENSEx 引脚时、行为将与短接 RSENSE 相同。 电流调节是通过监控在 RSENSE 上测得的电压 VSENSE 实现的、该电压只是 SENSE 和 VIN 引脚之间的电压。 为了使器件能够测量 VSENSE、引脚 SENSE 和 VIN 不应、并且它们之间应该有一个有效的电阻器、即 RSENSE。

    我希望这有助于你进一步澄清,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao