This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:绝对最大额定值 IO

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1108686/iso7761-absolute-max-rating-io

器件型号:ISO7761

大家好、

美好的一天! 我发布此帖子是为了帮助我们的客户并为他们的问题找到解决方案。 请帮帮我。

我不确定 IO 是仅表示一个通道的输出电流 iI、还是表示所有通道输出的总和?

我进行了一项测试、将所有5个输出与2k2电阻器相连、并观察到总电流为~14mA 的 Sullpy。

大约30秒后、芯片和电源电流会发生变化。 它会升高、而我的限流电压电源确实会降低电源电压、通过此测量、器件的电源电流会降低。

如果我断开一个电阻器、"堕胎"的时间会越来越长。

在数据表的第6.8章(安全限值)中、您提供的值与我调节的值的20倍之多。 我假设这些值是由芯片的热平衡所导致的。

a)如果负载电流为5个通道、每个 通道~2mA (2k2 @ 5V)、芯片会发生什么情况?

b) IO = 15mA (最大额定值)进入芯片的总电流是否与功率耗散、散热器相关、从而与环境热传递相关?  

如果您愿意、我可以向您发送一张由示波器捕获的图片、其中显示了使用上述输出电流加载芯片时的电源压降。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您与我们联系并分享客户的问题。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1108686/iso7761-absolute-max-rating -io"]b) IO = 15mA (最大额定值)流入芯片的总电流、即功耗、散热器以及热传递到环境的电流?

    每个单独通道的绝对最大输出电流(IO)为15mA。 µA 没有任何内部电流限制、并且可以在强制条件下拉/灌入更高的电流、但我们建议使用电阻器或将其连接到逻辑输入端、从而将最坏情况下的电流从外部限制为15mA、这些逻辑输入端的电流设计仅消耗几 μ A 的电流。
    请注意、绝对最大额定值不是连续电流额定值、而是偶尔出现故障情况时的最大额定值。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1108686/iso7761-absolute-max-rating -io"]a)如果负载电流为5通道、每个 通道~2mA (2k2 @ 5V)、芯片会发生什么情况?

    在5V 工作电压下、建议每个通道的最大灌电流/拉电流为4mA。 因此、当由5V 供电时、以2mA 电流运行每个通道是完全可以的。 请参阅数据表中的以下快照、其中指示每个单独通道的最大推荐灌电流/拉电流。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/110866/iso7761-absolute-max-rating -io"]

    我进行了一项测试、将所有5个输出与2k2电阻器相连、并观察到总电流为~14mA 的 Sullpy。

    大约30秒后、芯片和电源电流会发生变化。 它会升高、而我的限流电压电源确实会降低电源电压、通过此测量、器件的电源电流会降低。

    如果我断开一个电阻器、"堕胎"的时间会越来越长。

    [/报价]

    我不确定我是否完全理解这里的问题。
    您是否意味着所有输出都有一个2.2kΩ Ω 电阻器连接到各自的 GND? 如果是这种情况、则我们不希望这会导致任何问题、器件应该可以正常工作。
    我是否可以知道用于为 ISO7761供电的电源上的电流限制是多少?
    如果可能、请指定观察到的实际电流、如果我对连接的理解不正确、它增加了多少电流并共享连接图。

    请分享请求的信息、以便我更好地帮助您。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的回答。 也请 确认这一点。  

    [引用 userid="470463" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1108686/iso7761-absolute-max-rating -io"]我不确定 IO 是否仅表示一个通道的输出电流 iI 或它是所有通道输出的总和?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢后续行动。

    很抱歉、我简要回答了这个问题、但可能没有很清楚地提出。 如前面响应的以下声明中所述、数据表中定义的 IO 指的是每个单独的通道。 它是仅一个通道的电流。 谢谢。

    [引用 userid="57858" URL"~μ A/support/isolating-group/isolation/f/isolat隔离-forum/110866/iso7761-absolute-max-rating -io/4108397#4108397"]每个通道的绝对最大输出电流(IO)为15mA。


    此致、
    Koteshwar Rao